This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:Lm1857

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783326/lm1875-lm1857

器件型号:LM1875

你好

能否连接2 lm1875以获得40W-50W 放大器

建议使用哪种拓扑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否希望2个 LM1875来驱动2个立体声扬声器、每个 L/R 通道输出20W、总共2x20W? 看起来不错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Xiaolin  
    我尝试使用4个 LM1875来驱动2个立体声扬声器40Wx2

    谢谢

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Xiaolin  

    我计划使用4个 LM1875来驱动2个扬声器

    每个 对将是一个通道

    那么、我大约讨论了2个主要拓扑 桥式和并联拓扑。

    我想获得建议、以及它如何以正确的方式使用 TI IC。

    谢谢

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、您好!

    请参阅以下应用手册、我认为这可能对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../snaa021a.pdf

    Andy