This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB-EVM:硬件检查失败

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MRMTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782403/pp-salb-evm-hardware-checks-fail

器件型号:PP-SALB-EVM

我似乎无法通过硬件检查。

看看其他有同样问题的人、我似乎已经设置好了所有东西。





有什么关于我做错的事情的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载屏幕捕捉器失败。 让我们重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    录音设置类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (加载图像时出现大故障...)

    这应该是第一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    我的同事将很快与您联系。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    哪个放大器与 PPCMB 搭配使用? 学习 Borad 1?

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题出在 PP-SALB-EVM 上。 我还有一个 PurePath 控制台主板+ TAS5766MRMTEVM、工作正常。

    自昨天起、我在另一台 Win 10计算机上安装了该软件、它在该计算机上与 PP-SALB-EVM 配合工作正常、因此不会出现硬件问题。 使用这两台机器基本上都可以正常运行、但最好对主机器上的问题进行处理、以便可以连接到两个开发板。

    谢谢 Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    PP-SALB_EVM 需要线路属性-高级-默认格式为44100Hz、否则、PurePath 控制台主板+ TAS5766MRMTEVM 需要将值设置为48000Hz。

    因此、在切换不同的 EVM 板时、您需要手动更改此属性。

    RDGS、

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Matthew、

    如果您在上面看到屏幕截图、则表明 PP-SALB_EVM 的采样率已设置为44100Hz。 当我插入任一电路板时、该值会自动更改、只要我可以输出、无论如何、我都不能手动更改。 如果您查看屏幕抓图、您将看到样本频率框呈灰色显示、停止手动更改。

    完成软件卸载/重新安装后、我已在主机器上再次尝试 PP-SALB_EVM、它现在通过音频记录。 遗憾的是、音频播放仍然无法正常工作。

    还有其他想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、您可以向 matthew-miao@ti.com 发送电子邮件吗? 我将与软件团队成员一起讨论进一步的设计。

    RDGS、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    我现在将关闭此主题、因为我们正在离线处理您的问题。

    Andy