This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:PurePath 控制台2 -无法连接到主板

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5754MDCAEVM, TAS5756MDCAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779430/purepath-cmbevm-purepath-console-2---unable-to-connect-to-the-motherboard

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5756MTAS5754MDCAEVMTAS5756MDCAEVM

您好!

我购买了 PurePath 主板、以便在 TAS5756M 中对 DSP 进行编程。

我已安装 PurePath 控制台1、 PurePath 控制台2和 PurePath 控制台3。

使用 PurePath 控制台1和3、我可以毫无问题地连接到主板。

我连接了 TAS5756M 板、并使用 PurePath 控制台1转储了 TAS5756M 的寄存器。

我尝试使用命令缓冲器接口写入一些内容、它可以正常工作。

因此电路板可以正常工作。

使用 PurePath 控制台2、我无法连接到主板或 TAS5756M。

如果我单击"Connect asTAS5754M-56MDCAEVM" 、器件连接时间不到一秒、并且会再次出现意外的 FWID 警告弹出窗口。

遵循此用户指南: www.ti.com/.../slau583.pdf

在"3.5 Firmware ID Update"(3.5固件 ID 更新)-我无法更改 FWID、因为 Direct I2C Read/Write (直接 I2C 读取/写入)选项卡的 Device Settings (设备设置)部分中的 FWID 按钮呈灰色  

我不认为问题出在错误的 FWID 中、因为 PurePath 控制台1和3工作正常。

我尝试在另一台计算机上安装 PurePath 2、但遇到了相同的问题。

请帮帮我。 我的办公桌上有原型、我有几次时间来完成它。

DSP 配置是最后要做的事情。

谢谢。

提前感谢您。

此致、

Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davy、

    我的同事将很快与您联系。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    非常感谢您的回复。

    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我很抱歉要这么多、但我希望大家知道、我们花了很多时间使用 TAS5756M 设计放大器。 我们很匆忙开始生产、但我们无法开始生产、因为在我2月中旬第一次询问后、我仍在等待有人向我提供 COREECT 信息。
    尽管我需要很多时间帮助解决我的问题、但我现在还没有得到解决方案。
    如果您能快速回复我的问题并继续进行生产、我将不胜感激。
    提前感谢您。
    此致、
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对我的问题有什么新消息吗?

    请帮帮我。

    谢谢。

    此致、

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在此主题中、我找到了一些重要信息: e2e.ti.com/.../701840

    刘德华 SH:
    PPCMB (PurePath 控制台母板)将在启动 PPC2时检测所连接 TAS5756MDACEVM 的 FW ID。 您的硬件连接绝对不是我们推荐的,很可能会导致 PC2出现故障。

    您需要使用 PPCMB 和 TAS5756MDACEVM 创建调优文件。 调优完成后、使用相同的硬件生成头文件。

    FW ID 存储在 TAS5754MDCAEVM 的 EEPROM 中。 TAS5754MDCAEVM 必须安装在 PPCMB 上、以使 PPC2正常工作。

    我建议大家使用 TAS5754MDCEVM 和 PPCMB 进行调优。

    嗯、我没有使用 EVM、因为我有板。

    我有一个板载微控制器和一个像您的 EVM 一样的 EEPROM。
    您能告诉我 EEPROM 的地址、我必须在其中写入 FW ID 吗?
    我是一名固件工程师、在微控制器中编写代码没有任何问题。
    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对我的问题有什么新消息吗?

    对来自 PurePath-MB 的 I2C 信号进行初始化,并在 EEPROM 地址调用 TAS5756M FW-ID:
    0xA8 - 0x1F - 0xE0

    嗯、我在 EEPROM 中写入 TAS5754M-56MDCAEVM、它会正确响应。

    但 PurePath 控制台2尚不起作用。

    转储 Pure 路径 Mb EEPROM 时、FW-ID 后面有8个字节(地址:0xA0 - 0x1F - 0xE0)
    我认为这是 FW-ID 的代码

    您能给我提供我应该在 EEPROM 中写入的正确信息吗?
    谢谢。

    此致、
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有人可以尝试帮助我吗?
    谢谢。

    此致、
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davy、

    很抱歉、我已经被一些紧急客户问题占用了好几天。

    您是否有要与之调谐的扬声器? 如果是、您必须获取 TAS5756MDCAVEM。   

    如果您只想拥有一些可与 TAS5756M 配合使用的 DSP 配置、 请告诉我您对哪种混合动力流感兴趣。 我将为您生成一个头文件。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。

    我设计了一个可由客户配置的电路板。
    每位客户都有自己的扬声器设计、需要自己进行配置。

    我有一个板载微控制器、我设计了该板以支持四种不同的配置、但其中一种专用于客户配置。
    我们的客户不是最终用户!
    当客户需要自行配置 DSP 时、必须能够配置电路板。

    我检查 I2C 通信、PurePath-MB 在地址0xA8 - 0x1F - 0xE0处查询放大器板的 EEPROM
    EEPROM 应使用正确的 FWID 进行回复。
    我在 EEPROM 中写入 FW-ID、如《TAS5756MEVM 用户指南》。 (FWID_TAS5754M-56MDCAEVM)
    当 PurePath-MB 查询地址0xA8 - 0x1F - 0xE0时、我的 EEPROM 会正确回复、但我无法连接到 PPC2。
    我认为后续字节设置不正确。
    您能否向我发送 EEPROM 内容以允许连接到 Pure Path 控制台?
    谢谢。

    此致、
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davy、

    上周、我一周都在旅行和拜访客户。 很抱歉我迟到了。

    遗憾的是、TAS5756MDCAEVM 是由我的同事设计的、他已经离开了我们的团队。 我还不能确定 EEPROM 内容应该是什么。

    您提到您的电路板可以由客户进行配置。 您的客户是否会使用 PPC2与电路板通信?
    请注意、任何想要访问 PPC2的客户都需要 TI 的批准。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davy、

    我现在要关闭这个线程。 如果您仍有其他问题、请发布另一个问题、我们将再次为您提供帮助。

    Andy