This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM2912A:在 Linux 上启用麦克风侧音

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785518/linux-pcm2912a-microphone-sidetone-enabled-on-linux

器件型号:PCM2912A

工具/软件:Linux

你好。

我们在其中一款产品中使用您的 PCM2912A USB 音频编解码器。

您知道我们如何从 Linux 中启用麦克风侧音功能吗?

我们是否必须编写自己的设备驱动程序才能访问此功能?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、您好!

    很高兴您在您的产品中使用 PCM2912A。

    就 Linux 器件驱动程序而言、我们目前不会为此产品系列提供任何有效的驱动程序支持。 因此、您必须编写自己的驱动程序才能访问该功能。 我们正在不断评估驱动程序支持模型、但到目前为止、我们还没有可用的驱动程序。

    谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您的回答。

    我已按照 DEM-PCM2912A EVM 用户指南中的说明在 Windows 操作系统中启用侧音、我注意到耳机中的反馈音频有明显的延迟。

    我想问您侧音功能是由 Windows 音频驱动程序(软件)还是编解码器(硬件)执行。

    谢谢。

    此致、

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kostas、您好!
    PCM2912A 具有一个低噪声、侧音可编程衰减器、此衰减器具有针对侧音信号路径的静音功能。

    接口#0是控制接口、功能单元(装置 ID#2)用于侧音 PGA。

    功能单元#2支持模拟输入(侧音)的以下声音控制功能:
    •音量控制
    •静音控制

    内置静音控制器可通过特定于音频类的请求进行操作。 因此、我们有内置的硬件实现、但驱动程序必须使用内置音频类请求发出特定请求。

    此致、
    Ravi