请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你(们)好。
我正在进行新的超低音扬声器设计、并正在寻找合适的处理器-请提供帮助。
一般信息:
FS= 48kHz 或44.1kHz
可调低通滤波器、具有80或100Hz 截止频率和80dB 衰减。
椭圆 IIR 滤波器可以实现这一功能、但定点的数字精度还不够、这就是今天的假设。
处理器要求:
- I2S 从机
-适用于 IIR 滤波器的低成本浮点
-可能提供的内部存储器选项?
请为该设计推荐合适的处理器、期待您的回复!