This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756MDCAEVM:PPC3 (Pure Path Console 3)上的用法

Guru**** 2969670 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5751M, TAS5756MDCAEVM, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787227/tas5756mdcaevm-way-to-use-on-ppc3-pure-path-console-3

器件型号:TAS5756MDCAEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5756M、 TAS5751M、 TAS5754M

是否有方法在 PPC3上安装 TAS5756M EVM 应用?

我记得、TAS5751M EVM 应用可以安装到 PPC3。  

我认为 TAS5756M EVM 应用的安装方式相同。

如果可能、请告诉我如何在 PPC3上启动 TAS5756MDCAEVM。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TAS5754M/TAS5756M EVM 产品文件夹中的 PurePath 控制台(PPC2) GUI。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda - San

    感谢您的回复、

    TAS5756M EVM 应用仅为 PPC2、无法在 PPC3上安装、对吧?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    你是对的。 TAS5756M EVM 应用仅可用于 PPC2、PPC3应用无法支持该器件。

    RDGS、
    Matthew