This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:放大器的模拟音频问题。

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781473/tas5756m-problem-with-analog-audio-of-amplifier

器件型号:TAS5756M

您好!

我尝试将 TAS5756M 用于音频应用、但没有听到输出。

模拟音频直接连接到 SPK_INA/B、具有合适的振幅和偏移、数字音频保持断开状态、增益设置为26dBV。

此外、SPK_FAULT 为高电平、因此没有任何错误...

那么、有人可以帮助解决这个问题吗? 对于仅使用放大器的音频部分而不是 DAC、是否有任何特殊配置?

此致、

Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Petar:

    您是否可以访问 PPC2 GUI 来控制 EVM 板? 如果是、您是否成功启用了连接并完成了基本配置?
    顺便说一下、您可能已经完成了供电并关闭了电源、以查看它是否正常工作。

    此外、我的同事 Andy 将为您提供进一步的支持。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alix、

    感谢您的回答。
    我仍在等待该 GUI、可能需要很长时间才能确认。
    是否有办法在没有该应用程序的情况下配置 TAS5756? 我仍在尝试找到一些有关寄存器说明、数据访问等的信息。

    此致、
    Petar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Petar:

    我仍然建议使用 GUI 来配置器件、因为数据表中未包含某些 DSP 寄存器。

    您是否获得了 GUI? 如果不是、您是否从 www.ti.com 或当地 FAE 申请?

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alix、

    我之前说过、我们仍在等待该 GUI。 我们在两周前申请了 PPC、案例 CS0006727、没有任何进一步的批准...
    您能告诉我们、问题是什么?

    此致、
    Petar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Petar:

    请访问 :www.ti.com/.../autopagepreview.tsp

    您可以为 TAS5756M 下载 PPC2

    请注意:如果您没有 EVM、则无法连接到芯片。
    PPC2检查 EVM 上的 EEPROM、如果未使用正确的 FW-ID 进行回复、则无法访问芯片配置。

    是否有人可以在地址0xA8 - 0x1F - 0xE0处发布 TAS5756EVM EEPROM 的正确内容?
    我们应该只有32字节的数据才能加载到我们的 EEPROM 中。

    通过这种方式、我们可以将 PPC2与电路板一起使用。

    谢谢。

    此致、
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davy、

    感谢您的回答。
    我很高兴有人分享这类信息。
    此外、我们还将向 TAS5756M 直接输入模拟音频、我们不使用它的 DSP。
    关于 PPC2、我应该等待 TI 的批准请求、因为我无法从上面的链接下载。

    此致、
    Petar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Petar:

    您应该使用一个2.2uF 旁路电容器来连接 SPK_IN+中的模拟音频。
    您能否发布您的原理图?

    您是否在 SPK_MUTE 上放置了上拉电阻器?

    此致、
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    放大器处于分流状态、没有 I2S 信号!

    您应该打开通过 I2C 写入寄存器 P0-R2的放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davy、

    SPK_MUTE 具有下拉电阻器、但它始终是主机 MCU 的高电平。
    这两个寄存器也被置位为零、并且输出上仍然没有任何内容。
    我们通过2.2uF 与 SPK_INA+/B+直接连接。

    此致、
    Petar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    您是否禁用了自动静音?

    此致、

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davy、

    是的、它们也设置为零、自动静音被禁用、但仍然没有什么...

    此致、
    Petar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Petar:

    您能否尝试向放大器发送有效的 I2S 信号?
    通过这种方式、我们可以确保放大器正常工作。

    当您打开放大器时、它会变得略微暖和?
    您应该测量 Ipvdd 并检查其电流是否大于或小于30mA。

    此致、
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davy、

    我正在发送有效的 I2S、请确保 TAS5756m 检测到数字输入信号。
    是的、当我打开放大器时、它会变热、因此它应该可以工作。 此外、Ipvdd 电流为15mA。
    我将来自另一个板的音频信号连接到6伏电压基准上、并从中听到音乐、但当我在 SPK_INA+/B+上测量时、它几乎以零为基准...
    那么、该 TI 芯片是否有一些内部保护、或者有什么可细分的东西?

    此致、
    Petar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Petar:

    由于旁路电容器、SPK_IN 以零为基准。
    电容器会阻止直流!
    6V 基准应该不相关!

    如果它与6V 基准信号一起工作、它应该与零基准信号一起工作!
    这很奇怪。

    请重试、并确保发送音频信号时芯片发热。

    此致、
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Petar:

    据我所知、TAS5756M 并非专为这类应用而设计。

    您是否曾通过 I2S 向 TAS5756M 馈送任何数字数据? 您可以分享您的原理图吗?

    如果您只使用 TAS5756M 的模拟部分、我建议您选择 TPA31xx 器件。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我们找到了解决该问题的方法。 TAS5756M 需要 MCLK 来运行模拟或数字块。
    这就是问题所在。 感谢大家的回答和时间。"

    此致、
    Petar