This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA1692:在使用 TINA 进行仿真时、能否添加噪声源?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA1692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788109/tina-spice-opa1692-can-i-add-the-noise-source-when-i-use-tina-for-simulation

器件型号:OPA1692
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、TI 的

当我使用 TINA 仿真 OPA1692等运算放大器时,是否可以添加噪声源? 怎么做? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、
    OPA1692精简模型已经对 OPA1692的电压和电流噪声进行建模、因此无需额外的组件来建模此行为。 TINA-TI 不在瞬态分析中包含这些噪声源的影响、但可以通过在 TINA-TI 菜单中选择 Analysis > Noise Analysis 来运行单独的噪声分析。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     谢谢你。