This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:计算 ADC PCM1862噪声级别

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787739/pcm1862-adc-pcm1862-noise-level-calculate

器件型号:PCM1862

我需要计算整个系统的噪声级别、但我对如何计算 PCM1862的输出噪声级别有疑问:

PCM1862在差分端输入模式下具有103dB SNR、0dBFS 输入电平为4.2Vrms、因此噪声电平可能~30uV、对吧?

PCM1862在单端输入模式下具有103dB SNR、0dBFS 输入电平为2.1Vrms、因此噪声电平可能为15uV;

问题是 :在差分端输入模式下、噪声级别甚至更高?

谢谢!

Harley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harley、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您显示的计算结果可用于估算该器件的 ADC 性能。 请记住、差分模式允许使用4.2Vrms 信号、并且有助于实现外部噪声抗扰度。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的解释!

    Harley、