This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们需要支持1个 OPT 端口、2个 AUX 输入的音频收发器 IC?

Guru**** 2552790 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783538/we-need-a-audio-transceiver-ic-which-can-support-1-opt-port-2-aux-input

主题中讨论的其他器件:PCM9211DIX9211

你好  

我们需要音频收发器 IC、 要求如下:

1.支持1 个光纤 S/PDIF 输入;2个 AUX 输入

2.自动激活音频流的最后一个插件端口

为此、请建议1个器件。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有任何反馈吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse、

    我认为 PCM9211可能是此类应用的理想选择。 主要支持工程师上周生病了、因此我对没有回复表示歉意。

    请查看 PCM9211、当 Ravi 返回时、他可以确认这是最佳选择。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    对于此应用、您可以考虑使用 DIX9211或 PCM9211。 我假设您的系统不需要同时处理 OPT 和 AUX 端口...如果是这种情况、上面列出的设备可以处理 S/PDIF 并具有3个可满足要求的多用途 IO (MPIO)端口。

    此致、
    Ravi