This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:TPA3138D2在 BTL 模式下工作时的应用风险,PVCC=12V,负载电阻 RL=3Ω Ω

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787915/tpa3138d2-the-risk-of-application-when-tpa3138d2-work-in-btl-mode-pvcc-12v-the-load-resistance-rl-3

器件型号:TPA3138D2

如果您能为我提供一些有关 TPA3138D2的信息、我将不胜感激。

 我想知道 TPA3138D2在这样的应用中使用时的风险:

BTL 模式、PVCC=12V、RL=3Ω Ω;

 数据表中提供了特性说明:

最小负载电阻(BTL、10v <PVCC<14.4V), 4.8Ω.

我还想知道 TPA3138D2有三个特性:

BTL 模式下过流时的输出电流值、PVCC=12V;

2. 过流持续多长时间后 TPA3138D2才确定它已进入过流状态? TPA3138D2自动恢复需要多长时间?

电压(>15.8V)在 TPA3138D2确定它已进入过流状态之前的持续时间是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1.TPA3138的工作最大电压为14.4V,不建议在>15.8V 的电压下工作
    2.当峰值电流> 3.5A 时、它将立即触发 OC 并需要通过寄存器清除 OC 故障、然后可以恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时回复。