This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794:在 IUC 中使用较高的电阻器可使 PCM1794 DAC 静音

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794, PCM1792A, PCM1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783501/pcm1794-using-higher-resistor-in-iuc-mutes-the-pcm1794-dac

器件型号:PCM1794
主题中讨论的其他器件: PCM1792APCM1792

大家好、

我们已在现有 CD 播放器(双单声道 PCM 配置)中安装 PCM1794 DAC。

PCMS 配置为使用内部 DF。 由于 问题中所述的问题、我们尝试通过更改模拟部分(IUC)中的电阻器来解决该问题。

但是、当我们将电阻值(IUC 运算放大器的反馈)增加到1kOhm 以上时、PCM 停止提供任何输出。

  1. 我们是否可以通过任何方法使 PCM 在高达5kOhm 的范围内工作?
  2. 还是至少3.3k?
  3. 有没有办法放大 PCM 的电流?
  4. IREF 引脚(即连接到引脚20的相应电阻器)是否与此相关?

谢谢、

Pavao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavao、

    IREF 不应导致此问题、只要您将其连接到10kOhm 的电阻以接地、就可以正常工作。  

    当您说 IUC 运算放大器时、您是指第一级跨阻放大器吗?  

    如果是、请记住、您必须考虑 PCM1794的输出电流和中心电流以及反馈电阻器和运算放大器。 如果您将反馈电阻增加得过大、则会超出放大器的输入共模范围。 要使用3.3k 欧姆反馈、您需要一个放大器、该放大器支持(6.2mA)*(5k 欧姆)= 31伏的共模电压范围。 本应用报告的第3.2节 介绍了如何计算正确的反馈电阻器值。  

    因此、我认为您无法让 PCM1794使用3.3k 或5k 欧姆反馈电阻。 增加输出强度的唯一方法是添加另一个放大器、或像您所链接的线程中 Paul 所建议的那样移动 WDCK 的传统方法。 不过、您的最佳选择可能是切换到支持20位模式的 DAC、例如 PCM1792A。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    感谢您提供有关 IREF 电阻器的信息(我已经连接了它、但我认为可能对它进行调整会影响输出电流)。

    "当您说 IUC 运算放大器时、您是指第一级互阻抗放大器吗? "
    完全正确。 抱歉、不准确。

    感谢您向我展示跨阻放大器电路设计。 这证实了在当前设计中无法实现我们计划的目标。

    起初、PCM1794似乎满足了我们的需求(大部分时间都满足了)、但这是一些特殊情况...
    当然、PCM1792现在似乎是更好的解决方案、但这需要额外的重新设计。 我们可能会在缓冲器级进行一些放大、并考虑在未来的设计中使用1792。

    感谢您的努力。
    此致、
    Pavao Lubina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我问过这个问题、但提供了一些错误信息。

    我们在 DF 旁路模式下使用 PCM1794 -我们使用外部数字滤波器、双单声道配置。

    由于 PCM1794在 DF 旁路模式下不支持20/16位信号、因此我们将在末尾接收振幅较低的信号

    为了放大信号、我们需要调整跨阻放大器中的反馈电阻器。

    当我们将电阻器的值增加到1k 以上时、输出上根本没有信号。

    PCM 如何"知道"使用了哪个电阻器值-它是在启动时测量输出电流还是在其他情况下测量输出电流?
    我们是否可以通过让较低值的电阻器在启动后与某个开关断开连接来实现该目的?

    由于我在上述问题中询问了错误的信息、我不确定答案是否仍然有效。

    PCM1792听起来不错、但要处理控制器需要付出一些努力:

    PCM1792是否可以通过某种硬件引脚配置来处理20位信号?
    如果不是,TI 是否提供了一些现有解决方案-某些控制器/开发板... 哪些器件可轻松插入并配置为处理 PCM1792?


    感谢您的观看、

    Pavao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavao、

    正确的做法是、实施 PCM1792需要在控制器侧进行努力。 遗憾的是、硬件无法对其进行配置、并且我们没有适用于 PCM179x 系列器件的评估模块。

    PCM1794是一款电流输出 DAC、它实际上并不"知道"负载电阻是否在特定值内(在本例中低于1k Ω)、而只是尝试输出。 它尝试输出6.2mA 的电流共模、在5k 欧姆电阻上的电压为31V。 本文档 很好地总结了此电路的实际工作原理。

    由于您的运算放大器可能不支持-31V 共模、因此您看不到正确的输出。 更好的选择是增加最终级的增益、从差分输出到单端输出。 这可能是在对您的设计进行最少更改的情况下实现此目的的方法。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    很遗憾听到没有适用于 PCM1792的评估模块。
    正如您所说的、我们可以在后一级移动或放大信号(PCM1794权变措施)-因为我们没有这样的运算放大器。
    因此、电流为6.2mA +/- 7.8/2mA、即2.3 - 10.1 (其中6.2mA 为0)。 因此、当我们有16位信号时、电流大约为6.2mA、太小、无法被运算放大器检测到。

    感谢您抽出宝贵的时间、致以诚挚的问候、
    Pavao