This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM CAN#39;t CONNECT GUI PPC2

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781234/evm-can-t-connect-gui-ppc2

器件型号:PCM5242RHBEVM
主题中讨论的其他部件:PCM3070

大家好、

  我们有一个 PCM5242EVM、我们可以在以前连接 PPC2。  调试 PCM3070EVM 后、无法将 PCM5242EVM 与 PPC2连接。  如下图所示,我们如何恢复连接? 谢谢

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    您能否确认只有 PCM5242EVM 连接到计算机? (PCM3070EVM 应断开连接)。 这奏效了吗?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

      没有其他 EVM 连接到计算。 我们尝试一些其他 计算、 结果是相同的。 我们找不到原因。 EEPROM 是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有相同的问题: e2e.ti.com/.../779430

    但我不知道为什么没有人回答我。

    这是 EEPROM 中的一个问题 、如果将数据包含在 EEPROM 中、我们就可以解决这些问题。

    这很简单、借助微控制器、我们可以在 EEPROM 中写入正确的内容。

    此致、

    Davy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Davy
    谢谢,但我们没有正确的内容,我们如何获得这些内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    只有 TExaS 可以提供 EEPROM 的内容。
    它们只是应该在0xA8 - 0x1F - 0xE0上写入的32字节
    我试图向他们询问这些信息、但我尚未收到任何回复。
    我希望有人能帮助我们。

    此致、
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davy 和 Agril、

    我认为这仍然是两个不同的问题。

    Agril、

    基本上、FWID 所做的就是让 PPC 软件知道连接了哪个 EVM。  出现的问题似乎是 PPC2读取了错误 ID。  我认为这可能通过以下三种方式之一发生- 1. 有另一个板连接到系统、并且正在读取 FWID、2. EEPROM 在发生意外时由 PCM3070EVM 软件重新写入、或3. 出厂时写入了错误的 FWID。  

    您何时购买了 EVM? 您以前是否曾在 PPC2上使用过该特定硬件,但该硬件没有发生 FWID 错误?  

    如果 EVM 之前已经正常工作、则该规则第3条规则将适用。  第1号也很容易排除-但您可以验证您是否仍然没有将 PCM3070插入 USB 集线器或其他设备-这在我看来已经发生过很多次了! 我的办公桌有20个 EVM!

    因此、我怀疑在使用 PCM3070软件时、仍然连接了 PCM5242EVM、然后以某种方式写入 FWID。  我在实验室中对此进行测试、并编写了一个过程、将 FWID 改回 PCM5242EVM ID。  我已将其附在下面。  

    e2e.ti.com/.../How-to-program-the-FWID.docx

    请告诉我这是否解决了问题。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davy、

    TAS 团队的成员似乎尚未回复。 我不知道具体的配置问题是什么、但我认为这是主板 FWID 和 TAS EVM 的问题(或两者)。 我不确定 FWID 需要是什么、也不确定如何对这两个 FWID 进行编程。 在我们等待 TAS 团队是否回复您的过程中、我将订购 TAS5756MEVM、看看我是否也能找到它的底部。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。

    是的、我的 FWID 有问题。 使用微控制器重写它非常容易。

    EEPROM 位置为32字节、我知道前23字节:FWID_TAS5754-56MDCAEVM

    剩余的字节 应专用于不 允许我访问 PC2的控制代码。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我尝试按照您的步骤操作、但在步骤6中、我遇到了问题。 FWID 按钮为灰色、我无法更改 FWID。

    谢谢。

    此致、
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davy、

    我认为您的系统的问题是主板 FWID 也不是 PC2所期望的。 我已经订购了主板和子卡、希望在我获得它们时、我可以找到它们的 FWID 需要是什么。 我不希望该过程在您的系统中正常工作。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davy、

    我计划在接收硬件时尝试将 PurePath 控制台母板和 TAS5756MEVM 的 FWID 设置为 TI 在 TAS5754/6M EVM 用户指南中描述的值。

    我认为您已将 EVM EEPROM 设置为正确的值、您是否也可以尝试设置主板的 EEPROM?  地址不同、因为 MB 上的 A2引脚被设置为低电平。 (主板上的地址= 0xA0、子卡为0xA4)。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul
    我们去年将 EVM 提交给您的同事、这在一开始是正常的。
    我尝试您的步骤、结果与 Davy 相同:第6步、我遇到了问题。 FWID 按钮为灰色、我无法更改 FWID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul
    我们去年与您的同事建立了 EVM。 这起初是正常的。
    我尝试您的步骤、得到与 Davy 相同的结果:在步骤6中、我遇到了问题。 FWID 按钮为灰色、我无法更改 FWID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我无法使用 PPC2设置主板 FWID。  

    即使没有子卡,FWID 按钮也是灰色的。

    主板的 FWID 为:  

    f (0x46)+ ACK
    W (0x57)+ ACK
    I (0x49)+ ACK
    D (0x44)+ ACK
    P (0x50)+ ACK
    U (0x55)+ ACK
    R (0x52)+ ACK
    E (0x45)+ ACK
    P (0x50)+ ACK
    A (0x41)+ ACK
    t (0x54)+ ACK
    H (0x48)+ ACK
    -(0x2D)+ ACK
    C (0x43)+ ACK
    M (0x4D)+ ACK
    B (0x42)+ ACK
    E (0x45)+ ACK
    V (0x56)+ ACK
    M (0x4D)+ ACK
    -(0x2D)+ ACK
    R (0x52)+ ACK
    E (0x45)+ ACK
    V (0x56)+ ACK
    G (0x47)+ ACK
    "0"(0x00)+ ACK
    "0"(0x00)+ ACK
    P (0x70)+ ACK
    R (0x52)+ ACK
    "0"(0x00)+ ACK
    '128'(0x80)+ ACK
    '192'(0xC0)+ ACK
    "0"(0x00)+ NAK

    如果我使用微控制器重写 FWID (FWIDCCb_1-U)、 应该如何设置剩余的21个字节?

    谢谢。

    此致、

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davy、

    当我将 PPC MB 与 TAS5756子卡连接时、我会收到类似的消息、但我仍然可以使用"connect AS"选项。 连接后、我可以输入新的 FWID、而不会出现问题。

    我想与您确认一下-您在连接 EVM 时是否提供外部 PVDD 电压? 主板和子卡都依赖外部 PVDD 电压为 EEPROM 生成电源、并且必须连接才能使 EVM 正常运行。

    请验证、
    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    我的理解是、如果连接了任何 EVM、FWID 不应灰显。 您是否确信 EVM 处于工作状态? 当您执行步骤3时、弹出消息是否与图片中的弹出消息相同?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、子卡具有其外部 PVDD 电压。

    请告诉我地址0xA9 - 0x1F - 0xE0处的 EEPROM 的32字节内容吗?

    我认为我的 EEPROM 有问题、我需要重写它。

    非常感谢。

    此致、

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agril 和 Davy、

    我已附加一个工具、用于写入 FWID 和其他 EEPROM 数据。  解压缩文件并启动 FWID_Tool.exe。  确保 PC2未运行。

    e2e.ti.com/.../FWID_5F00_Tool_5F00_2.zip

    用于 PCM5242EVM。  使用 USB 电缆将 EVM 连接到 PC。  在 FWID_Tool 程序中、输入与下图中所示完全相同的所有字段。  然后按 Write 按钮。  关闭工具并启动 PPC2、您应该无法使用 EVM。

    Davy、

    按照与聚合相同的步骤操作、但您需要执行两次该过程。  CMB 和 TAS 电路板都需要通过 USB 和 TAS 上的外部电源进行连接和供电。  

    首先、准确地输入这些值、然后按 Write:

    然后、将地址更改为0xA8、并精确地输入这些值、然后按 Write:

    关闭 FWID 工具并启动 PPC2。  您仍将收到"以 TAS 身份连接..."的通知 但它应该允许您使用该工具。

    如果可以、请告诉我。  如果没有、我怀疑您的硬件问题是不允许软件读取 TAS EEPROM。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    你太棒了!!

    非常感谢! 工作原理:D:D:D

    再次感谢、我很高兴!! )

    此致、

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 它现在可以返工了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!