This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5729MD:请求在0°C 下提供 TAS5729温度保护机制

Guru**** 2693585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787576/tas5729md-asking-for-the-tas5729-temperature-under-0-c-protection-mechanism

器件型号:TAS5729MD

大家好、
日本客户反馈 TAS5729在0°C 以下可能无法正常工作
我知道该规格在°C 下不能支持

您能否向您解释一下为什么 TAS5729在温度低于0°C 的条件下可能无法工作? 即 PLL 锁定失败并停止音频输出?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果数据表中的应用不能满足< 0C 的要求、则可能是由于工艺或可靠性相关的原因。

    此致
    Linda