This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:工作温度范围

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786463/drv134-operating-temperature-range

器件型号:DRV134

您好!

根据数据表、 DRV134UA/1K 的工作温度范围为-40°C 至+85°C。

我们在同一封装中寻找-55°C 至+125°C 的器件。  根据数据表、-55°C 器件仅适用于 PDIP/SOIC 8引脚器件。

我们不想更改设计中的封装/布局。  

您能告诉我们 DRV134UA/1K 是否可以在-55°C 至+125°C 的温度范围内运行吗?  在此工作范围内执行的测试是否有可用的测试报告?

此致、

Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    根据数据表、所有封装的额定工作温度范围均为-40°C 至+85°C、工作温度范围为-55°C 至+125°C  在大多数应用中、DIP、SOL-16和 SO-8封装之间没有显著差异。 但是、对于具有极端温度和负载条件的应用、建议使用 SOL-16 (DRV134UA)或 DIP (DRV134PA)封装。 在这些条件下、例如大于600 Ω 的负载或非常长的电缆、SO-8 (DRV135UA)封装的性能可能会降低。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamara、

    感谢你的答复。

    那么、您是否意味着采用 SO-16封装的 DRV134UA 可在-55°C 至+125°C 的温度范围内运行、而不会出现任何功能下降?
    目前、该音频线路驱动器用于我们的设计中的600欧姆部分。

    此致、
    Archana Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Archana、

    没错。

    Tamara