This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5729MD:请求 TAS5729 BST 电容容容差

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787118/tas5729md-asking-for-the-tas5729-bst-cap-tolerance

器件型号:TAS5729MD

大家好、
我们是否具有 TAS5729 BST 电容容容差? 影响 MOSFET 导通的最低和最高电容值是多少?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、建议使用数据表中建议的0.33uF BST 电容。 如果客户没有、0.47uF/1uF 自举电容器会有点大。 当放大器加电时、较大的自举电容器需要更多的充电时间。 同时、我们需要确保自举电容器上的充电电压在启动后足够大。 因此、在上电期间、如果电容器在您之前展示的情况下过大(输入信号频率非常低…μ s)、则可能自举电容器上的电压太低。 因此,如果在加电期间没有输入信号,则可以使用0.47/1uF 电容器。

    此致
    Linda