This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805MEVM DSN 文件

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786344/tas5805mevm-tas5805mevm-dsn-file

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5805

大家好、

 我的客户 在其项目设计中需要 TAS5805MEVM DSN 文件。 您是否愿意帮助提供该服务? 谢谢。

 我的邮件是 gary.teng@arrowasia.com

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TAS5805是使用 Altium Designer 设计的。 它是否适合您? 如果您的客户使用 Cadence、则可以使用 EVM 用户指南作为参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaolin、
    EVM 的原理图显示正常。 您有 DSN 文件吗?

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    EVM 的原理图是使用 Altium Designer 设计的。 我们可以将其导出为.DSN 文件、但您能否检查您还需要什么?

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请参阅从 Altium Deisgner 导出的附带 DSN 文件。

    e2e.ti.com/.../AMPS038B_5F00_BTL1.zip

    此致、

    Alix Wan。