This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0211:关断时的杂散阻抗

Guru**** 2567515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA0211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786736/tpa0211-outpur-impedance-at-shutdown

器件型号:TPA0211

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPA0211并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表 P.17 9.4.1关断模式、在关断模式下、器件输出级关闭。

这是否意味着输出为高阻抗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    考虑到当启用 SE 模式时、Vo-进入高阻态、我认为可以假设当器件进入关断模式时、两个输出都将变为高阻态

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的答复。

    我知道当器件关断时、输出将变为高电平。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    我现在将关闭此主题(尽管未锁定)。
    如果您或客户有其他问题、请随时回复或开始另一个主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    感谢你的答复。

    我同意。

    如果客户有其他问题、我会发起一个新的问题。

    此致、
    新一