This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:TAS5751M 最大输出功率问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787104/tas5751m-question-for-tas5751m-maximum-output-power

器件型号:TAS5751M

各位专家:

我们的客户想知道 TAS5751M 在1% THD+N 和6欧姆和8欧姆负载、18V PVDD 时的最大输出功率是多少、我们似乎仅在数据表中提供了7%和10%规格、您能帮助使用 AP 对其进行扫描以提供此类数据吗? 非常感谢!

测试条件:

最大输出功率、THD+N 为1%

2、6和8欧姆负载。

3. 18V PVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    我会研究这个问题,然后再作答。

    平路机、
    Alix Wan。