This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪个器件可以同时支持 SPDIF 和同轴输入、模拟输出

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787232/which-device-can-support-both-spdif-and-coaxial-input-analog-output

主题中讨论的其他器件:DIX4192

你好

我们需要一个器件、要求如下:

1.电源=1.5V;

支持 SPDIF 和同轴输入、  输出为模拟(L/R);Ω

3.自动输入信号转音功能

请推荐合适的器件 THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse、

    TI 的产品系列中没有满足这些要求的器件。

    您可以查看一些 SPDIF 收发器、例如 DIX4192、但 VDD 要求为3.3V、没有模拟输出、您需要单独的 DAC。

    此致
    -Steve Wilson