This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:用于编解码器的内部 MCLK

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787438/tlv320aic3109-q1-for-internal-mclk-of-codec

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

大家好、

我想再次确认 TLV320AIC3109-Q1的 MCLK 连接。 如果编解码器被用作从模式、即使 主器件的 MCLK 未连接 到 TLV320AIC3109-Q1、也没关系吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您能更具体地回答您的问题吗?  

    TLV320AIC3109不需要 MCLK 引脚的输入、它可以在从模式下使用、BCLK 作为 PLL 的输入、 但您需要确保 BCLK 满足 PLL 限制。  

    数据表中的 pg22

    在 I2S 模式下、BCLK 可能难以满足这些限制。  

    此致、

    -Steve Wilson