This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:tpa3255改善了 THD+N

Guru**** 2526780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786009/tpa3255-tpa3255-improving-thd-n

器件型号:TPA3255

您好!

 我们正在设计基于 TPA3255的高端放大器。

我的问题与 thd+n 有关 我们根据您的 SLA 更改了 LC 滤波器中的电感器和电容器、并且我实现了0.00008 THD+N (1kHz、2-100W)

 如何压榨最后一滴电流并使我们的放大器与最佳电流竞争,我们希望进一步提高。 LC 滤波器后面的纹波是否是导致 N in thd+n 的原因?  N 的主要原因是什么?

您还能建议什么来改进 THD+N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试过后置滤波器反馈? 这可以进一步改善 N



    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是已实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5327551、

    为了确保我正确读取该值、您在1kHz 信号下通过2-100W 实现了0.00008%的 THD+N?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、是否有带 PFFB 的3255EVM? 如果不能、是否可以在现有电路板上轻松实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它至少比 EVM 好6dB、是的、EVM 必须安装 PFFB

    tpa3255上的 THD+N 噪声来自哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5327551、

    有许多可能的噪声源:

    -输入端拾取的任何噪声
    -电源产生的噪声
    -布局问题
    -放大器本身也会产生一些噪声

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPA3255产生的最大噪声(不包括输入噪声、PSU 噪声)的最大值。 对于布局、我们选择了6层 PCB。

     根据这些数据,我可能会更改输入运算放大器选择,以进一步降低 TPA 放大器输出上的噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5327551、

    我相信您正在寻找的规格是输出集成噪声。  下面是数据表中显示的 BTL 输出集成噪声图片:

    不过、这在没有后置滤波器反馈(PFFB)的情况下进行了测试。

    还有一种可能进一步降低噪声的方法。  我假设您使用的是无源 PFFB 结构、但有一个有源 PFFB 可以降低系统中的噪声、同时还可以消除无源 PFFB 产生的损耗。 我们目前不支持有源 PFFB、但您可以对此进行研究。

    我还想问一下您将此应用用于什么应用吗?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我展示此活动 PFFB 原理图或 SLA? (我假设使用运算放大器)

    我们正在开发基于 tpa3255的高端放大器(低于400$、包括线性 PSU 250W)。 我们希望与 nCore u400进行竞争、我认为该 IC 的电压可低于0.0005% thd+n
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5327551、

    正确、它使用运算放大器。 目前、我们没有活动 PFFB 或 SLA 的工作原理图。

    此致、
    Robert Clifton