This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630PHD2EVM:VDD 短接至 GND

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786853/tas5630phd2evm-vdd-shorted-to-gnd

器件型号:TAS5630PHD2EVM

我正在尝试修复使用 TAS5630PHD 的吉他放大器(Fishman Loudbox Artist)。

芯片似乎正在将12V 电压轨接地、这当然会使12V 电压稳压器及其输入过载并发生故障

我希望修复放大器、所以我想知道、在尝试更换芯片之前、哪种情况会导致这种似乎不唯一的故障模式

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/501033?TAS5630-OVER-TEMPERATURE-PROTECTION-FAILURE

吉他放大器的总工作功率为120W、电阻为4欧姆、并且有一个非常大的散热器、因此我怀疑温度是否会有这么大的问题?

供参考-此处为原理图

PCB 布局按照数据表/应用手册进行。

欢迎提出任何建议。

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从履带断开引脚64 (VDD)后,似乎确实对地短路。
    履带似乎仍具有低接地电阻(约2欧姆)。 我怀疑这是通过耦合电阻连接到 GVDD (A、B、C、D)。
    GVDD 输入是否在内部连接至 VDD? 还是初始故障的后果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    根据您的描述、您看到的问题似乎与其他用户看到的问题不同(其他 E2E 帖子)。

    可能导致短路的一个原因是将 GVDD 连接到接地短路的电容器之一发生故障。 如果可能、您可以移除任何将 GVDD 接地的电容器。 如果短路消失、则很可能是电容、但如果短路仍然存在、则器件更有可能是这种情况的原因。

    通常、如果电容器发生故障、我会看到一些损坏迹象、但最好进行检查以确保不是原因。

    此致、
    Robert Clifton