This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:未知器件-需要重新编程?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5766MRMTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784664/purepath-cmbevm-unknown-device---reprogramming-required

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5766MRMTEVM

您好!

我有一个 PurePath-CMBEVM (问题 G)+ TAS5766MRMTEVM 组合、几天前就开始工作了。 遗憾的是、当我现在插入 USB 时、它将作为未知设备出现、因此 Console 3软件无法连接到它。

我的电路板是否有故障、或者是否可以通过重新编程来修复? 这里还有其他一些帖子建议可能会这样吗?

现在、我在两台 PC 上试用了该板、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    我想驱动程序或 USB 电缆有问题。 您将更换新电缆还是重新安装 TAS1020驱动程序?


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我熟悉您的问题。 如果您是 iOS 用户、 您可以从 applesupportnumber.net/.../获得有用的想法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说像是垃圾邮件。 当然不会点击链接来了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢迪伦。

    新电缆尝试出现相同问题。

    什么是 TAS1020驱动器? 它的用途是什么? 它来自哪里?

    我一直在使用 Pure Path Console 3软件。 它附带驱动程序、但似乎不能与通用主板配合使用。

    我还在两台不同的 PC 上尝试过硬件,并卸载并重新安装了 Console 3软件,因此不太可能出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin、

    我不知道 我以前也遇到过这个问题、简单的解决方案是使用新电路板进行测试。 您还有其他电路板可以尝试吗?


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    请在这个 e2e 线程中查看我的评论。

    e2e.ti.com/.../2911071

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Andy、
    解决了我的问题。