This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:TPA3112D1

Guru**** 2468520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784046/tpa3112d1-tpa3112d1

器件型号:TPA3112D1

大家好、我需要一些帮助来最大限度地降低 EMC 和传导发射。

TPA3112D1是一款 D 类音频放大器、其输出开关频率约为310kHz。 我的目标是降低在测试 传导发射时出现的基波和谐波的振幅。  

**我当前的布局 是 TPA3112D1放大器输出 LC 滤波器(15uH & 2.2uF),它紧邻放大器。 然后沿着电路板的外部(外围)将轨道布置到 PCB 另一侧(10cm 远处)的连接器。请注意、在这些信号的10mm 范围内没有 GND 平面。

问:能否/应该将扬声器轨道置于 PCB GND 平面下方/上方/之间、然后连接到 PCB 的另一侧、而不是连接插孔的位置?

**供参考我的电源在输入电源电压(12Vdc)中增加了一个公共和差动扼流圈,以最大限度地减少 传导发射。 这可能会影响您的响应。

见附件。

我很乐意接受有关上述电路 EMC 性能的反馈。

如果您对 EMC 最佳实践有任何帮助、我们将不胜感激。

此致 Daniele2e.ti.com/.../TPA3112D1-Block.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我的同事将很快为您提供帮助。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您还能共享 EMC 扫描图吗?

    Andy