This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5733L:AMP 音频处理停止测试

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780745/linux-tas5733l-amp-audio-processing-stop-for-testing

器件型号:TAS5733L

工具/软件:Linux

您好!

为了进行一些测试、我想禁用 TAS5733l 放大器的放大器音频处理。

您能告诉我们如何禁用放大器音频处理吗?

我们可以在哪个寄存器中进行这些更改?

谢谢、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、没有要旁路的再稳压器。 但是、在没有"初始化"处理流程的情况下启动器件、则 EQ/AGL 将不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    感谢您的回复。 我感到困惑的是、您能否告诉我"启动器件而不使用" initaize"处理流程"的意思。

    您是说我们将在启动时关闭放大器 IC、还是有任何可用设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xiaolin 表示 TAS5733L 在通电后以全通道关断启动。 如果不通过 i2c 初始化 TAS5733L、则无法进行回放。

    Andy