This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:PurePath Console 2无法连接到 TAS5754M-56MDCA EVM

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779020/tas5756m-purepath-console-2-unable-to-connect-to-tas5754m-56mdca-evm

器件型号:TAS5756M

您好!

我有 PurePath 控制台主板和一个带有 TAS5756M 的主板,我一直在按照此用户指南开始使用它: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slau583/slau583.pdf

按照上述用户指南的步骤2.2、我下载了 PurePath Console 2。 但是、当我单击意外 FWID 弹出窗口上的"Connect as TAS5754M-56MDCAEVM"按钮时、器件会连接不到一秒、然后断开连接、并且意外 FWID 警告弹出窗口会再次显示。

重新创建问题的步骤:

1) 1)使用微型 USB 连接将 PurePath 控制台母板(TAS5754M-56MDCA EVM 已连接)连接到计算机。

2) 2)打开 PurePath Console 2。

3) 3)点击"随意选择目标"。

4) 4)选择 TAS5754M-56MDCAEVM、然后单击"OK"。

5) 5)器件出现意外的 FWID 警告弹出窗口、单击"Connect as TAS5754M-56MDCAEVM"。

然后、器件连接不足一秒、并再次出现意外的 FWID 警告弹出窗口。

我已使用逻辑解串器模拟 I2C 通信、这是解码协议:

I2C、设置写入[0xA0]+ ACK
I2C、0x1F + ACK
I2C、0xE0 + ACK
I2C、设置读取到[0xA1]+ ACK
I2C、0x46 + ACK
I2C、0x57 + ACK
I2C、0x49 + ACK
I2C、0x44 + ACK
I2C、0x50 + ACK
I2C、0x55 + ACK
I2C、0x52 + ACK
I2C、0x45 + ACK
I2C、0x50 + ACK
I2C、0x41 + ACK
I2C、0x54 + ACK
I2C、0x48 + ACK
I2C、0x2D + ACK
I2C、0x43 + ACK
I2C、0x4D + ACK
I2C、0x42 + ACK
I2C、0x45 + ACK
I2C、0x56 + ACK
I2C、0x4D + ACK
I2C、0x2D + ACK
I2C、0x52 + ACK
I2C、0x45 + ACK
I2C、0x56 + ACK
I2C、0x47 + ACK
I2C、0x00 + ACK
I2C、0x00 + ACK
I2C、0x70 + ACK
I2C、0x52 + ACK
I2C、0x00 + ACK
I2C、0x80 + ACK
I2C、0xC0 + ACK
I2C、0x00 + NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK
I2C、设置写入[0x30]+ NAK

我发现0x30地址有问题、 从未收到确认。

您能帮我连接到 TAS5756M 的 DSP 吗?

谢谢。

提前感谢您、

此致、

Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有什么纯路径母板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    这是主板:

    谢谢。

    此致、

    Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davy、

    现在我将关闭此主题、因为我们将在下面的主题中讨论相同的问题。

    e2e.ti.com/.../779430

    Andy