This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:低频杂散输出

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782741/tas5717-low-frequency-spurious-output

器件型号:TAS5717

我的客户在使用 TAS5717定制电路板时遇到了几个问题:

对于任何 I2S 流量、即使具有静音音频、输出也会以8Hz 的频率振荡。 音调将在此低频基础上播放、并且听起来不错。

2.输出(LC 电路)上的任何电容都会导致器件消耗过多电流并发热。 电感器为10uH、我们尝试了0.1uF 和0.47uF。 如果没有任何电容、问题就会消失。

我只能通过电子邮件共享原理图。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    刘德华将在这个问题上为您提供帮助。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    我将关闭这个 e2e 线程、因为我们已经打电话、这个问题已经解决了。

    Andy