This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:将 TLV320AIC3106 LEFT_LOM & amp;LEFT_LOP 配置为差分输出模式的问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784497/tlv320aic3106-question-to-configure-tlv320aic3106-left_lom-left_lop-to-differential-output-mode

器件型号:TLV320AIC3106

您好、Sirs、

作为标题、我们能否将 AIC3106's LEFT_LOM 和 LEFT_LOP 编程为差分输出模式? 如果是、您是否会提供相关指导?

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年3月20日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、

    有更新吗?

    谢谢。
    2019年3月25日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    很抱歉上星期我生病了、回复延迟。

    LEFT_LOP/M 输出始终为差分输出。 无需做任何特殊的事情。

    w 30 25 c0
    宽30 52 80
    宽30 56 09

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、Steve、Wayne Chen