This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5162:THD 规格

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786657/tas5162-thd-specs

器件型号:TAS5162

您好!
在我们的测试中、我们很难达到数据表中给出的 THD 水平。 -您能不能更详细地说明 TAS5162 THD 测量是如何进行的,特别是使用了什么测试信号 ?   在数字 D 类中、通常为了获得 TAS 级的纯 THD 数字、PWM 测试信号必须进行高精度调节。

是否可以使用显示的单个谐波值获得 THD 测量? 这也将大大有助于我们更好地分析我们应用中的 THD。

此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawewl、

    THD 在 THDvsPo 图中以1KHz 进行测量、在 THDvsF 图中以20Hz~20kHz 的频率进行扫描。 您使用的是什么音频分析仪设备? 如何测量 THD?



    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    在我们之前的类似 主题中、TI 告诉我们 您使用 Audio Precision 进行 THD 测量。 您   使用的测试信号对我们有很大帮助? 如果没有准备具体的测试正弦、或者使用对称 PWM、则无法获得正确的 THD 测量值-您是否可以稍微中止使用了1kHz 测试信号?

    我随附了样片 THD 测量-您能否从测量中提供类似的参考图?

    此致。 Pawel