This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:I2C 寄存器映射

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786056/tas3251-i2c-registers-map

器件型号:TAS3251

您好 TI。

我感到非常惊讶的是、TAS3251EVM 电路板 PurePath Console 3中的 I2C 寄存器映射与 TAS3251数据表(SLASEG6A–2018年5月–2018年11月修订版)中的寄存器映射不匹配。

实际上有很多差异:数据表中不存在 ppc3寄存器5、寄存器6不保存相同的位、寄存器0x77 不保存相同的位等

在 TAS3251EVM 上进行一些测试后、数据表似乎错误、ppc3映射正确、但可能更复杂。

所以:

谁是对的? ppc3或 TAS3251数据表?

-是否有一个保存正确寄存器、它们的格式和复位时的值的最新文档?

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Louis、我的同事将向您介绍数据表和 GUI 之间的差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    感谢您将此事提请我们注意。 继续使用 PPC3作为正确的接口。 我认为这可能是最准确的。 我将看一下其他哪些寄存器已关闭或缺失。

    有些寄存器可能不同(如寄存器0x77)、因为它们是只读寄存器。 这些寄存器中的触发位发生变化时、可能会发生任何条件变化。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Robert