This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:待机模式功耗降低计划

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786429/tas3251-standby-mode-power-consumption-reduction-plan

器件型号:TAS3251

尊敬的支持团队:

我们的客户将在其应用中使用 TAS3251。

他们 正在设计 产品待机的电源电路。
如果 他们使用以下条件、他们是否有任何问题?

 GVDD_A / GVDD_B:12V
 PVDD_A / PVDD_B:24V
 DAC_DVDD/DAC_AVDD:0V

而且、电源开启/关闭时、您是否有任何条件或时序?
当它们始终使用 PVDD/GVDD 打开时,将仅控制 DAC_DVDD/DAC_AVDD。

此致、
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用 DAC_MUTE 引脚、硬件控制的 DAC 静音功能。 拉低(连接到 DGND)可使器件静音、拉高(连接到 DAC_DVDD)可取消静音器件。
    请参阅第47页的上电/断电顺序。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦生、

    感谢你的答复。
    我了解并将通知我们的客户您的信息。

    此致、
    Hiroaki Masumoto