This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49726:LME49726

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49726, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786659/lme49726-lme49726

器件型号:LME49726
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

需要确认5V 单电源低增益值同相的设置。 请评论我们的方法、以及它是否正确、而不是我们需要做的事情。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Devon、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devon、

    原理图似乎是正确的。 请参阅随附的仿真结果(验证组件值、因为我无法清楚地看到其中的某些组件值)。
    您可以使用 LME49726产品文件夹中工具和软件下的 TINA-TI 模型运行任何其他仿真。
    您是否在输入端使用了极化电容器? 如果您这样做、可能需要翻转这些引脚、因为正极端子当前将连接到器件输入。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器