This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:GSM TDMA 噪声

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784143/tlv320aic3104-q1-gsm-tdma-noise

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

您好、TI、

我们最近观察到麦克风线路上存在 GSM 干扰。 这是我们使用编解码器的第二个项目。 在我们之前的项目中、我们没有遇到任何问题。

您是否有任何关于如何解决此问题的建议? 如何调试硬件以识别潜在问题?

1.编解码器上的内部滤波器是否能够滤除此干扰? 我知道我可以使用寄存器设置滤波器系数、是否有任何调优指南或建议设置来滤除217Hz GSM 干扰? 我看过 TLV320AIC3104 EVM 用户手册。  

2.我是否可以做一些小的硬件更改来减少这种干扰? 根据您的经验、是否有任何解决方案可以帮助我们?

谢谢!

请查找随附的电路音频部分的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep、

    这可能是 PCB 布局问题。 您的原理图看起来不错。 我建议您不要将电容器直接放置在 MICBias 上、您可以将电容器放置在微偏置线上、但我建议您将其移至 R98、R96和 C162的结点。 这将限制启动时的电流。

    您的布局在最后一个项目和这个项目之间有何不同?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    感谢你的答复。

    如果一切正常、我可以通过私人消息向您发送布局。

    您能不能简单介绍一下滤波器的功能? 数据表仅提到 ADC 高通滤波器、是否可以使用适用于输入的多个其他滤波器?

    在音频编解码器引脚和交流耦合电容器之间使用噪声抑制铁氧体是可以接受的吗?

    此致、
    Pradeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep、

    很抱歉、您遗漏了您的消息、上周我生病了一大部分时间。

    我已回复了您的另一个新主题。 您可以在此处使用铁氧体磁珠和连接到 GND 的小值电容器来提供帮助。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Steve!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的 Pradeep、随时乐意为您提供帮助!

    此致
    -Steve Wilson