This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:它能否接受来自微控制器的 PWM 输入而不是"纯模拟正弦波&quot?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785828/lm48511-can-it-accept-pwm-inputs-instead-of-pure-analog-sine-wave-from-a-microcontroller

器件型号:LM48511

由于许多微控制器具有 PWM 输出、如果 LM49511能够支持 PWM 输入、那么设计将更加高效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    您可以将 PWM 用作输入信号、但必须在 PWM 输出和 LM48511输入之间放置一个低通滤波器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan:

    我注意到 LM48511的输入都是交流耦合的、在本例中、如果我向它们馈入两个 PWM 信号、它们是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下,Ivan,散热垫应该连接到哪个接地? 在芯片的数据表中、它建议将这个散热焊盘连接至信号接地、即 GND2、但是在演示板用户指南(AN-1922)中、散热焊盘似乎与 GND3连接、GND3是升压转换器的接地端。 我应该遵循哪种感官? 谢谢、Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    如果输入信号是 PWM、则仍然需要低通滤波器。 交流耦合可以消除直流偏置、但它很可能会继续是方波信号。
    关于散热焊盘、应将其焊接到 GND 平面以供散热。 如果 EVM 未在顶层连接到任何 GND 引脚、则第1层用于 GND2、第2层用于 GND1、而第2层用于连接所有 GND1、2和3以及散热焊盘。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Ivan。

    我想知道、D 类放大器的 Σ-Δ 控制环路是否会过滤掉 PWM 中的这些高频内容? 我在数据表中找不到有关环路带宽的任何信息。

    如果您能提供有关此主题的多个见解、那将是极好的!

    谢谢、Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在应用文档中、它使用4层 PCB 配置、2层配置是否可接受?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    2层电路板是可以的。
    这是一个模拟输入器件、不应与类似 PWM 的信号一起使用。 如前所述、如果需要、必须在输入端放置一个外部低通滤波器。 遗憾的是、没有更多的信息可以与器件内部信息共享。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器