This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1770:单声道输出模式(以及原理图检查)

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, PCM1770, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785982/pcm1770-monaural-output-mode-plus-schematic-check

器件型号:PCM1770
主题中讨论的其他器件:TPA3128D2OPA333

您好!

我已附上使用 PCM1770 和 TPA3128D2的音响系统设计原理图。 您在原理图中看到的运算放大器电路是 单电源单端输入转差分输出

问题:

1) 1) 我在此设置中使用单个扬声器。 这是将 DAC 设置为具有单声道输出的正确方法吗? 从数据表中:"可以通过将左右耳机输出相加来产生单声道输出。" 我假设 HoutL 和 HoutR 底片都在内部一起接地。 此外、我正在使用的"求和"电阻器的尺寸是否正确? 我看到有人推荐各种尺寸、最大为10k 欧姆。

2) 2)在 TPA3128D2数据表中的典型应用中、引脚31/32和引脚17/18/19似乎有单独的电源去耦(我的原理图中也显示了这一点)。 是否有必要、或者我能否将这两个电源轨组合在一起、只使用3个电容器而不是6个电容器(用于简化设计)。

3) 3) 我的原理图的其余部分看起来是否正确? 尤其是我如何将我的所有组件连接在一起。

Thankse2e.ti.com/.../sound_2D00_Sound.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    如果您将 PCM1770置于单声道模式、则 HOUTR 将与 HOUTL 相反。 因此、您甚至不需要 OPA333单端到差分电路、您已经有了差分输出!

    我建议您在直流阻断电容器之前添加22nF 和16 Ω 输出滤波器(如 PCM1770 PDS 中所示)、并将它们连接到 Rin 引脚。

    我将使去耦电容器保持原样、因为引脚在地理上是分离的。

    原理图的其余部分看起来正确。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您提供信息。 我随附了一个更新的原理图、以反映您建议的更改。 您能否检查它的准确性?

    谢谢、

    Daniele2e.ti.com/.../4174.sound_2D00_Sound.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这看起来不错、但我认为您的 SPI 线路不正确。

    MD 是 MOSI 线路、MC 是 SPI 时钟线路。

    谢谢、

    Paul