This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:使用 PBTL 模式是需要4个电感器还是2个电感器可以工作?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786003/tas3251-using-pbtl-mode-is-4-inductors-required-or-2-inductors-can-work

器件型号:TAS3251

你(们)好  

我们现在将设计 PBTL 模式的原理图。 我是否可以检查所需的4个电感器或2个电感器是否可以工作?  

使用4个电感器与2个电感器的区别是什么?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、PBTL 需要4个电感器。 请参阅数据表第104页。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    问得好。  TAS3251支持预滤波器 PBTL (两个电感器)和后滤波器 PBTL (四个电感器)。  我已附上数据表中的第8.4.3.2节"单声道模式"部分、其中介绍了在不同 PBTL 输出配置之间进行选择时需要考虑的一些注意事项!

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Robert Clifton