This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:当低音炮处于 PBTL 模式时、很容易损坏

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786468/tas5731m-when-it-is-in-pbtl-mode-for-subwoofer-it-is-easy-to-damage

器件型号:TAS5731M

你(们)好

  当 TAS5731M 为低音炮处于 PBTL 模式时、很容易损坏。 PVDD 为24V、负载为4 Ω、AUido 源为50`200Hz。原理图和 cfg 文件如下所示。 请 帮助。 谢谢  

PS:高音扬声器的 BTL 正常。  

e2e.ti.com/.../woof_5F00_setting_5F00_20190325.cfg

e2e.ti.com/.../Safed-Main-pcb-sch-V3-20190223.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的案例中使用了什么 BST 电容器?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    33nF
    顺便说一下、我听说在低音扬声器的 PBTL 模式下、PVDD 高于18V 时需要重写0x10寄存器。 有一个文件可以指导这一点。 您能向我们分享这些更正吗? 谢谢