This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:工艺流程选择

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786411/tas5805m-process-flow-selection

器件型号:TAS5805M

当我不使用 PPC3时、如何选择1/2/3的工艺流程? 我看不到任何涉及 工艺流程选择的寄存器。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有很多寄存器需要进行配置。 因此建议您应用 PPC3、然后转储流1/2/3寄存器配置作为参考。