This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA4311:PGA4311 -过零

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA4311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786231/pga4311-pga4311---zero-crossing

器件型号:PGA4311

PGA4311具有一个引脚(ZCEN)、该引脚仅在音频过零时才会使增益(音量)发生变化、此时该引脚被拉至高电平。 始终通过电阻器将该 ZCEN 引脚拉为高电平而不是仅在音量发生变化时让主控制器将其拉为高电平、是否会出现运行问题?  我想不出您希望在过零以外的任何地方更改音量以最大程度地降低增益变化时的音频噪声的原因。

感谢您 的回答。

Stephen Gilbert

工程师

Northrop Grumman

任务系统

5000 Bradford Blvd Suite 100

Huntsville、Al 35805

电话:(256) 327-6772

stephen.gilbert@ngc.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilbert、

    是的、为了使过零检测功能始终处于激活状态、可以在 ZCEN 引脚上放置一个上拉电阻器以连接到数字电源(VD+)。

    正确、大多数音频应用将使用启用的过零检测功能来提供无噪声电平转换。 但是、PGA4311可用于非音频应用、也可用于用户需要严格控制增益变化的系统。 为了实现灵活性、用户可以启用或禁用过零检测功能。

    谢谢、

    此致、

    Luis