This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:GSM TDMA 噪声- MIC 线路上的铁氧体磁珠

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786196/tlv320aic3104-q1-gsm-tdma-noise---ferrite-beads-on-the-mic-lines

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

您好、TI、

我们的麦克风信号线路上存在 TDMA 噪声问题。 考虑到由于时间限制无法优化布局、我们考虑在 MICP 和 MICn 线路上使用铁氧体磁珠。  

我已经从 TDK 中选择了一个铁氧体磁珠、专门用于抗 TDMA 噪声的音频信号、更具体地说、这个磁珠 。  

数据表。

是否可以在隔直电容 C156和 C157之前串联插入铁氧体磁珠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeeep、

    是的、这是可以的。 如果您还需要、可以在输入中使用一些小值电容器。 (价值取决于您的需求)

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve 您好!

    感谢您的快速响应。 我想知道串联铁氧体磁珠和交流耦合电容器是否会有问题、有什么建议吗? 两个输入之间或接地之间的小值电容器?

    再次感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep、

    铁氧体磁珠不应导致任何问题。 关于电容器、无论哪种方法都可以、我建议为两者留出空间并测试哪些方法可以最好地解决问题。

    Steve