This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:AGC 输出失真

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783782/tlv320aic3106-distortion-in-agc-output

器件型号:TLV320AIC3106

你(们)好

我已经按照数据表中的规定配置了 AGC、但是捕获的数据显示了输出 SNR 的一些振幅失真和性能下降。我正在连接配置集。

此致

Satheesh Kumar S

e2e.ti.com/.../AGC-configuration.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satheesh、

    您是否会介意仅向我发送整个寄存器转储?

    从您提供的图和 GUI 屏幕截图中很难说出错误是什么。 我可以告诉您、这些编解码器已经存在一段时间、因此我们有很多用于它们的数据点。 它们确实符合数据表规格。

    请发送您的寄存器转储
    =Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    感谢您的回复

    我附加了 PAGE 0和1寄存器值

    此致

    Satheesh Kumar Se2e.ti.com/.../50mv_5F00_1KHz_5F00_reg_5F00_config.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satheesh、

    上周我生病了。 很抱歉耽误你的回答。 我上周的回复之一是关于麦克风性能不佳的另一个主题、这里的问题是 AIC3106 EVM 固件硬设置为 USB 音频44.1kHz、但您将 AIC3106配置为8kHz。 这可能与您在这里遇到的问题相同。

    请看一下并告诉我。

    如果您想以8kHz 的频率使用 USB 音频、我有一个步骤、但是您需要针对 AIC3254上使用的较新固件重新编程 USBMODEVM。 但是、您将无法使用 GUI、因此您需要非常了解您的配置。 否则、如果您有一个理想的外部音频分析仪、如音频精密分析仪。

    此致、
    -Steve Wilson