This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6112A2:TPA6112A2 EVM

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6112A2, TPA6130A2, TPA6133A2, TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785842/tpa6112a2-tpa6112a2-evm

器件型号:TPA6112A2
主题中讨论的其他器件: TPA6130A2TPA6133A2TPA6120A2

 TPA6112A2是否具有 EVM? 我在 TI store 找不到它...

如果没有、您能否推荐满足以下要求的耳机放大器?

1.在 TI store 上有可用的 EVM

2.驱动2*100mW@16 Ω。

3.可调增益设置。 (高于4dB、TPA6130仅具有4dB 增益)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    遗憾的是、没有 TPA611xA2器件提供 EVM。
    我们尝试推广 DirectPath 器件、因为它们是较新的器件。 此外、TPA6130A2/TPA6133A2器件是此系列具有最高输出功率的器件。 还有其他器件具有更高的增益设置、但输出功率更低。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎没有任何器件可以满足这些要求...

    顺便说一下、您能不能再看一下这个主题、我有新帖子: e2e.ti.com/.../784756
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、

    不知道电源要求是什么、也许您可以考虑 OPA16x2系列的 TPA6120A2或 SoundPlus 器件: www.ti.com/.../soundplus.html
    这些器件根据输入/反馈电阻器设置其增益、其输出能力主要取决于其电源电压。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器