This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:TPA6130A2带宽?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784756/tpa6130a2-tpa6130a2-bandwidth

器件型号:TPA6130A2

团队、

TPA6130A2是否可用于 将信号放大到超过20~20kHz 的频率? 我们使用它来放大60kHz 音调并驱动16 Ω 负载。 但是、输出信号会产生噪声。 下面是测试的频谱。 有什么原因吗?

TPA6130A2输入:

TPA6130A2输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    TPA6130A2中没有低通、因此可以很好地驱动高频信号。
    但是、电源抑制会随着频率的增加而降低、如图23至25所示。 这也许是高频噪声的原因。
    此外、还应考虑电荷泵的开关频率、该频率可低至300kHz。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    是否有任何演示可以解决此噪声问题? 如果没有、您能否推荐可用于获得干净的60kHz 输出的替代器件? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、

    由于这可能是由电源抑制性能下降引起的、因此您可以尝试更好的电源去耦。 此外、如果您想放置一个低通滤波器、则截止频率应介于60kHz 和150kHz 之间、因为这是电荷泵开关频率的一半。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器