This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:如何调节 TPA6133A2?的输出增益

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2, TPA6132A2, TPA6139A2, TPA6138A2, TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785917/tpa6133a2-how-to-adjust-the-output-gain-of-tpa6133a2

器件型号:TPA6133A2
主题中讨论的其他器件: TPA6132A2TPA6139A2TPA6138A2TPA6130A2

你好

如何调节 TPA6133A2?的输出增益

如果我只有单端输入、 如何处理 LEIFINM 和 RIGHTINM 的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    TPA6133A2具有固定的+4dB 增益。 如果使用单端输入、则必须通过交流耦合将未使用的输入接地。
    如果您需要可选增益、可以考虑 TPA6130A2或 TPA6132A2。 如果您希望使用电阻器设置放大器增益、则可以选择 TPA6138A2和 TPA6139A2。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器