This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557 SDOUT 波形问题

Guru**** 2562610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779115/tas2557-question-of-tas2557-sdout-waveforms

器件型号:TAS2557
主题中讨论的其他器件: TAS2770

您好、Sirs、

您是否能帮助我们检查 TAS2557的回波参考 SDOUT 是否会随着16位 ASI 的正常行为逐渐变为零? 我们是否应该一直将 TAS2557的 ASI 编程为32位以避免出现此问题?

   TAS2557 ASI 字长= 16、BCLK = 512kHz、LRCK=8kHz

SDOUT 悬空- TAS2770 SDOUT 逐渐变为零



SDOUT 连接到 SOC 的 SDIN。 TAS2770 SDOUT 逐渐变为零



TAS2557  ASI 字长= 32、SDOUT 悬空。 BCLK = 2.822MHz、LRCK=441.kHz、TAS2770 SDOUT 急剧变为零




SDOUT 连接到 SOC 的 SDIN。 TAS2770 SDOUT、TAS2770 SDOUT 急剧变为零



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年3月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您知道 B00_P00_R01的值吗? 当没有发送有效数据时、该寄存器的位0将 DOUT 配置为高阻态。
    您可以尝试将此位设置为1 (启用 Hi-Z)、并在 B00_P01_R05位7上启用总线管理器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan。  

    客户的 lTAS2557 Loos、如 B00_P00_R01/B00_P01_R05为零。  是否可以通过写入 B00_P01_R05 = 0x80来解决此问题?  


    SH-3.2# cat /sys/kernel/debug/regmap/registers
    00:00
    01:00
    02:00
    03:A0
    04:00
    05:00

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年3月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    是的、我认为这应该通过以下书面方式解决:
    B00_P00_R01 = 0x01
    B00_P01_R05 = 0x80

    这将为 DOUT 和总线保持器启用三态。

    此致、
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您是否能够在客户设置中测试此项? 现在工作正常吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的关注。 客户正在尝试通过 Linux 驱动程序更新 I2C 寄存器。 我们将很快返回客户的测试结果。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年3月14日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您对此有其他信息吗? 如果您认为这可能需要一些时间、我们可以关闭此主题、如果客户仍有问题、则启动另一个主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    很抱歉耽误你的时间。 客户发现 SDOUT 波形问题可以通过将 TAS2557设置为32位 I2S 格式来解决。
    客户认为这是一种解决方法、但不是根本原因、因此我们需要继续关注此问题。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年3月25日