请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我在 EW19遇到的客户对 DSP 音频非常感兴趣、因为它具有诸如 Infineon ADAU1450/2的 sigma-studio GUI 接口、使音频工程师能够使用此 DSP 并轻松连接到此音频 DSP 提供的所有功能。
我们是否有类似的东西?
他们还对用于流数据和音频的 Wi-Fi + BLE 感兴趣。 到目前为止、他们正在使用 BlueGiga 进行音频流
我们是否有类似的东西?
非常感谢、
Antonio