我将 OPA1632用于差分 输入和差动 增益=1、 VCC+=5V、VCC-=0且 VCOM =1/2*VCC 时的输出。 连接 到 MCU 以进行控制的使能引脚。 但是、无论该 引脚的 MCU 为3.3V 或=0 V、OPA1632 都始终输出有效。 那么在单电源中,如何禁用 OPA1632?
谢谢!
Meican。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Meican、您好!
当 IN 使能引脚<(VS-+.8V)时、器件禁用。 因此、在使用 VS-= 0V 的情况下、器件应在0V 时禁用。 您确定您的 MCU 能够将使能引脚一直驱动至0V 吗? 您是否在该引脚上探测以进行确认?
此外、如果 MCU 和使能引脚之间的连接未正确完成、 内部上拉电阻器可启用器件、因此请确认 ENABLE 引脚是否实际连接到 MCU、并直接在 OPA1632引脚而不是在 MCU 附近测试 ENABLE 引脚的电压。
此外、必须知道、禁用放大器后、静态电流会降至约0.85mA。 禁用时、输出级不处于高阻抗状态。 因此、关断功能不能用于创建与多个放大器串联的多路复用开关功能。
谢谢!
卡兰
e2e.ti.com/.../OPA.xlsxHI、kai、请参阅随附的 Excel 中的图片。