This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:请°LM3886类似的器件、但存储温度更低至-50 μ A

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784935/lm3886-please-recommend-a-device-similar-to-lm3886-but-with-more-lower-storage-temperature-to--50

器件型号:LM3886

您好!

请推荐 类似 LM3886但存储温度更低至-50°的器件。 我的客户 有特殊需求。 LM3886只能支持 -40至150的存储温度。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    无数据显示 LM3886可支持低至-50°C 的存储温度。
    众所周知、存储温度范围为−40°C 至+150°C

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以推荐其它支持此功能的设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    到目前为止、音频产品系列没有可在-50C 温度下工作的 AB 类放大器。

    此致
    Linda