This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:PGA2505原理图审阅

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505, LM4864, LM4990, LM3914, PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784995/pga2505-pga2505-schematic-review

器件型号:PGA2505
主题中讨论的其他器件: LM4864LM4990LM3914PGA2500

大家好、

您是否会帮助查看我们的客户原理图以及以下几个问题?

输入来自 MIC XLR 差动信号,PGA2505输出是音频编解码器的单端输出。 如何将 PGA2505与单端输出相连?

2.我们能否将 LM4864输出1连接到耳机插孔、将输出2连接到编解码器?

LM4864是否需要直流模块?

3.头戴式耳机输出在4Ω Ω 时需要0.5W RMS,如果客户需要连接单端输出,他们是否应该更改为 LM4990?

谢谢、此致

Eddiee2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-03.-Audio-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    问题(1)、可以将单端编解码器连接到 PGA2500的一个输出。 如果音频编解码器的输入是直流耦合的、则用户需要将 VcomIN 偏置为音频编解码器输入的半量程。 此外、请注意、LM3914的 SIG 输入期望输入信号为单极(高于接地、0-5V)、因此需要将 PGA2500 VcomIN 连接到+2.5V 以对信号进行电平转换。 PGA2505 VcomIN 引脚允许的范围为0V 至+2.5V。

    关于问题(2)、我相信 LM4864是一款旨在驱动单通道的功率放大器。 在原理图中、似乎用户正在尝试使用 LM4864驱动一个-L、-R 立体声耳机插孔? 请注意、Vo1和 VO2输出旨在驱动单个通道、因为 Vo1和 VO2输出信号的相位差为180度。

    LM4864器件由低功耗音频组提供支持。 我将把 E2E 主题移至合适的论坛、以解决 LM4864问题。

    谢谢、此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    关于与 LM 器件相关的问题2和3、请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    2.-我们能否将 LM4864输出1连接到耳机插孔、将输出2连接到编解码器?

    LM4864是否需要直流模块?

    是的、可以将 LM4864输出拆分为两个不同的单端输出。 只需记住、输出2将是具有单位增益的反相输出1信号。 因此、输出1增益上的所有变化都会影响输出2结果。

    您只需要在 LM4864输出和编解码器/插孔之间添加隔直电容器、如所附的原理图所示。

    3.- 耳机输出在4Ω μ s 时需要0.5W RMS,如果客户需要连接单端输出,他们是否应该更改为 LM4990 ?

    没错。 LM4864没有足够的电流能力来处理0.5W 下的4欧姆负载(当 VDD = 5.5V 时、它只能达到大约0.38W)。 因此、LM4990可用于在4欧姆负载下达到该功率。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.